Durch GfK Produktdaten werden aus Shoppern Kunden
    Neue Produkte schnell anbieten

    GfK Product Catalog verfügt über den weltweit größten Katalog für technische Gebrauchsgüter mit mehr als 20 Mio Produkten, alle mit strukturierten SEO-tauglichen Informationen in 56 Märkten und 30 Sprachen. Brauchen Sie Hilfe Ihre Produktangebote schnell online zu stellen? Wir helfen Ihnen die Daten in Ihre Systeme zu integrieren – wenig Aufwand und schnelle Umsetzung für unsere Kunden.

    Durch GfK Produktdaten werden aus Shoppern Kunden

    Produktinhalte für die Erweiterung Ihrer Sortimente

    Nutzen Sie unsere Erfahrung und Kompetenz für die Erstellung Ihrer Produktinhalte indem Sie unser Netzwerk Tausender Hersteller anwenden. Die Daten sind für Suchmaschinen optimiert, lassen sich auf Ihre Merkmalsgerüste abbilden und somit automatisiert in vorhandene Systeme integrieren.

    Durch GfK Produktdaten werden aus Shoppern Kunden
    Verbessern Sie Ihre Conversion Rate mit erweiterten Produktinhalten

    Unsere Daten gehen über standardisierte Produkteigenschaften hinaus. Wir bieten ebenso Rich Content und A+ Inhalte, wie Nutzenvorteile, Markeninfos, vielfältige Abbildungen, Videos und Produktvergleiche.

     
    Durch GfK Produktdaten werden aus Shoppern Kunden

    Erleichtern Sie Ihren Kunden die Produktauswahl

    Die GfK Produktdaten mit umfangreichen Keywords erleichtern es Kunden Ihre Angebote zu finden. Die standardisierten Eigenschaften erlauben zudem den Einsatz in Produktberatern und facettierten Suchen. Produktvergleiche, Produktalternativen mittels Cross-/Up-Sell  ermöglichen eine fundierte Kaufentscheidung.

    Optimieren Sie Ihre Verkaufschancen

    Unser Produktkatalog enthält qualitätsgeprüfte, aktuelle Daten, Abbildungen, verkaufsfördernde Informationen und Rich Content. Wir bieten auch zusätzliche Module an, die Ihre Conversion erhöhen. Wir haben die passenden Lösungen für Sie, unabhängig ob Sie ein Start-up, etablierter Marktteilnehmer im E-Commerce oder traditioneller Händler sind. Wie im Beispiel hier.

    Grundlegende Übersicht
    Verbesserte Übersicht
    Detaillierte Produktmerkmale
    Galerie
    Optionen & Zubehör
    Up-Sell/Cross-sell
    • german-retailers-basic-overviewAcer Spin SP714-51-M09D 35,6 cm (14 Zoll) Touchscreen LCD Notebook – Intel Core i7 (7th Gen) i7-7Y75 Dual-Core 1,30 GHz – 8 GB LPDDR3 – 256 GB SSD – Windows 10 Home 64-bit – 1920 x 1080 – IPS-Technologie (In-Plane-Switching), CineCrystal – Schwarz
       
      1920 x 1080 16:9 Pixel – 8 GB LPDDR3 RAM – 256 GB SSD – Intel LPDDR3 – Bluetooth – Windows 10 Home 64-bit – IEEE 802.11ac Wireless LAN – Webcam – 2 x Total USB Ports (4-Zellen) – 8 Stunde(n) Battery Run Time
      UPC: 888863842698, UNSPSC: 43211503, GTIN: 0888863842698, EAN: 0888863842698
      Hersteller-Artikelnummer: NX.GKPEG.001

       

      Hauptmerkmale

      • Prozessorhersteller: Intel
      • Prozessortyp: Core i7
      • Prozessorgeneration: 7th Gen
      • Prozessormodell: i7-7Y75
      • Prozessorgeschwindigkeit: 1,30 GHz
      • Prozessorkern: Dual-Core
      • Standardspeicher: 8 GB
      • Speichertechnologie: LPDDR3
      • Größe Solid State Speicher: 256 GB
      • Laufwerktyp: Nein
      • Bildschirmgröße: 35,6 cm (14 Zoll)
      • Display-Typ: LCD
      • Display-Technologie: IPS-Technologie (In-Plane-Switching), CineCrystal
      • Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
      • Touchscreen: Ja
      • Hersteller Grafikcontroller: Intel
      • Technologie Grafikkartenspeicher: LPDDR3
      • Grafikspeicherzugriff: Shared
      • Wireless LAN: Ja
      • Wireless LAN-Standard: IEEE 802.11ac
      • Bluetooth: Ja
      • Webcam: Ja
      • Fingerabdruck-Scanner: Nein
      • Gesamtanzahl USB Anschlüsse: 2
      • Betriebssystem-Plattform: Windows
      • Betriebssystem: Windows 10 Home
      • Betriebssystem-Architektur: 64-bit
      • Anzahl Zellen: 4-Zellen
      • Maximale Akkulaufzeit: 8 Stunde(n)
      • Farbe: Schwarz
      • Höhe: 11 mm
      • Breite: 324,6 mm
      • Tiefe: 229,6 mm
      • Gewicht: 1,20 kg

      Marketingtext

      Schlank, leicht, edel.
      Unglaublich dünn und außerordentlich leicht – mit dem Spin 7 stehen der Freiheit und der Kraft für Entdeckungen nichts mehr im Weg.

      Finden Sie den richtigen Modus für den richtigen Moment.
      Mit vier Modi zur Auswahl: Laptop, Tablet, Display oder Zelt – das Richtige für Ihre Bedürfnisse zu finden, war nie einfacher.

      Packungsinhalt

      • Spin SP714-51 SP714-51-M09D Notebook
      • Lithium-Polymer-Akku
      • AC-Netzadapter

    • de-retailers-tabs-enhanced-content-features

      Schlank, leicht, edel.

      Unglaublich dünn und außerordentlich leicht – mit dem Spin 7 stehen der Freiheit und der Kraft für Entdeckungen nichts mehr im Weg.

      de-retailers-tabs-enhanced-content-1

      Finden Sie den richtigen Modus für den richtigen Moment.

      Mit vier Modi zur Auswahl: Laptop, Tablet, Display oder Zelt – das Richtige für Ihre Bedürfnisse zu finden, war nie einfacher.

      retailers-tabs-enhanced-content-uncompromised-usability

      The Thinnest Ever

      At 9.98mm the Acer Swift 7 is the thinnest laptop you’ve ever laid eyes on. It’s also amazingly light-weight too.

      retailers-tabs-enhanced-content-the-thinnest-ever

      Black & Gold

      A gold inner surface and a matte black aluminum exterior combine to exude a modernistic sense of flair.

      retailers-tabs-enhanced-content-black-gold-768x1025

      Streamlined Style

      Rounded corners and chamfered edges around the touchpad add just the right touch of depth to its design.

      retailers-tabs-enhanced-content-streamlined-style

      Work Unplugged on the Go

      With up to 9 hours of battery life, you’ll be able to get things done wherever the day takes you.

      retailers-tabs-enhanced-content-work-unplugged-on-the-go

      3X Faster Wireless Speeds

      Enjoy up to 3X3 faster wireless performance than before with 2×2 802.11ac with MU-MIMO technology.

      retailers-tabs-enhanced-content-3X-faster-wireless-speeds

      Immersive Sound

      Dolby Audio™ Premium and Acer TrueHarmony™ work together to immerse you in clear and bold virtual surround sound.

      retailers-tabs-enhanced-content-immersive-sound

       

      1. Based on a July 1, 2016 comparison of Windows OS and OSX clamshell laptops that were available on the market.
      2. Battery life varies depending on power settings and usage.
      3. To achieve optimal performance, both the transmitter and receiver must support MU-MIMO. The claim of up to 3 times faster transmission speed is based on scenarios where the wireless AP supports 4 MU streams.
      4. One of the two USB Type-C ports supports power delivery, display output and data transfers, while the other port only supports power delivery and data transfers.

       

      About the brand

      Frame 137

       

      Our Mission


      Breaking down barriers between people and technology.

      Since Acer’s inception, our common goal has always been contributing to society. We believe that the more access people have to technology, the better. This is our reason for being.

      Brand Manifesto

      At Acer we believe it only takes one explorer to change the world. And we believe that with the right tools, everyone has the potential to be that explorer.

      We are more than a technology company, we are a nimble team of pioneers. Our passion for technology is rooted in what it enables people to explore and create. We see it as our responsibility to help people push beyond their limits, to spark curiosity and ignite discovery with the products we make. We encourage people to explore their potential and the world around them.

      Acer devices help people uncover their world faster, better and more securely. If you ask us what we do? Simple: We make tools for the modern day explorer.

      Brand Values


      Curious
      Curiosity is the seed of every innovative idea. Wonderment and imagination make for active minds, open to new worlds and ideas. We see problems not as things to be solved, but as opportunities to better understand the ever-changing needs of our end users.

      Progressive
      Staying on the cusp of progress allows us to do what we love best, making people’s lives better through technology. Everything we make should carry our consumers and the industry forward. If it’s not improving lives, it’s not worth making.

      Human
      We make products for the many, not the few. Our drive doesn’t come from publicity or awards, but from seeing real people use our products to navigate and create their world.

    • Allgemeine Informationen


      Hersteller: Acer, Inc
      Hersteller-Artikelnummer: NX.GKPEG.001
      Hersteller-Webseite: http://www.acer.de
      Marke: Acer
      Produktlinie: Spin
      Produktreihe: SP714-51
      Modell: SP714-51-M09D
      Produktbezeichnung: Spin 7 SP714-51-M09D Notebook
      Marketingtext: Schlank, leicht, edel.

       

      Unglaublich dünn und außerordentlich leicht – mit dem Spin 7 stehen der Freiheit und der Kraft für Entdeckungen nichts mehr im Weg.
      Finden Sie den richtigen Modus für den richtigen Moment.
      Mit vier Modi zur Auswahl: Laptop, Tablet, Display oder Zelt – das Richtige für Ihre Bedürfnisse zu finden, war nie einfacher.

      Produkttyp: Notebook

      Prozessor / Chipsatz


      Prozessorhersteller: Intel
      Prozessortyp: Core i7
      Prozessorgeneration: 7th Gen
      Prozessormodell: i7-7Y75
      Prozessorgeschwindigkeit: 1,30 GHz
      Maximale Turbo-Geschwindigkeit: 3,60 GHz
      Prozessorkern: Dual-Core
      Cache: 4 MB
      64-bit Processing: Ja
      Hyper-Threading: Ja

      Speicher


      Standardspeicher: 8 GB
      Speichertechnologie: LPDDR3
      Speicherkartenleser: Ja

      Speicher


      Größe Solid State Speicher: 256 GB
      Solid State Schnittstelle: Serial ATA/300
      Laufwerktyp: Nein

      Display / Auflösung


      Bildschirmgröße: 35,6 cm (14 Zoll)
      Display-Typ: LCD
      Display-Technologie:
      • IPS-Technologie (In-Plane-Switching)
      • CineCrystal
      Seitenverhältnis: 16:9
      Bildschirmmodus: Full HD
      Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
      Hintergrundbeleuchtung: LED
      Touchscreen: Ja
      Multi-Touch: Ja
      Hersteller Grafikcontroller: Intel
      Technologie Grafikkartenspeicher: LPDDR3
      Grafikspeicherzugriff: Shared
      TV-Karte: Nein

      Netzwerk/Kommunikation


      Wireless LAN: Ja
      Wireless LAN-Hersteller: Qualcomm Atheros
      Wireless LAN Model: NFA344A
      Wireless LAN-Modell: NFA344A
      Wireless LAN-Standard: IEEE 802.11ac
      Bluetooth: Ja

      Ausstattung


      Webcam: Ja
      Mikrofon: Ja
      Fingerabdruck-Scanner: Nein
      Lautsprecher: Ja

      Schnittstellen / Anschlüsse


      Gesamtanzahl USB Anschlüsse: 2
      Anschluss USB: Typ-C

      Software


      Betriebssystem-Plattform: Windows
      Betriebssystem: Windows 10 Home
      Betriebssystem-Architektur: 64-bit

      Eingabegeräte


      Tastatur: Ja
      Zeigegerät: TouchPad
      Touchpad Details: Multi-Touch

      Akku/Batterie


      Anzahl Zellen: 4-Zellen
      Chemisches System: Lithium-Polymer (Li-Polymer)
      Akkukapazität: 2770 mAh
      Leistung: 42,66 Wh
      Maximale Akkulaufzeit: 8 Stunde(n)

      Stromversorgung


      Maximale Leistung Netzteil: 45 W

      Abmessungen / Gewicht / Farbe


      Farbe: Schwarz
      Höhe Vorne: 10,98 mm
      Höhe Hinten: 10,98 mm
      Höhe: 11 mm
      Breite: 324,6 mm
      Tiefe: 229,6 mm
      Gewicht: 1,20 kg

      Verschiedenes


      Packungsinhalt:
      • Spin SP714-51 SP714-51-M09D Notebook
      • Lithium-Polymer-Akku
      • AC-Netzadapter
    • image 8 retailers-tabs-rich-content-image2retailers-tabs-rich-content-image4retailers-tabs-rich-content-image5

       

      retailers-tabs-rich-content-image6retailers-tabs-rich-content-image7retailers-tabs-rich-content-image8retailers-tabs-rich-content-image9

       

      retailers-tabs-rich-content-image10retailers-tabs-rich-content-image11retailers-tabs-rich-content-image12retailers-tabs-rich-content-image13

       

    • DE-option-and-accessories

       

    • DE-UpSellCrossSell

       

    GettyImages-1076224762

    Aussagen unserer Kunden

    Markus
    Etilize’s robust product content for IT, CE and Office Products has allowed us to deliver a pre-integrated e-commerce solution that provides great value to our clients saving them time and money. When selling online, rich product content is a key factor in making the sale, as it allows the customer to reach their buying decisions quicker, with more confidence. For industries like IT, with its constant stream of new product introductions from thousands of manufacturers, Etilize is an empowering solution, aggregating detailed product information on a scale our clients could never do on their own.fline sales). We are now studying how to go even further in our partnership in order to continue to better meet our customers' expectations, notably through awareness impact studies.
    Ron Longfellow
    Vice President of Business Development, Prosel
    newegg_circle
    We choose to work with GfK Etilize because of their best-in-class content capabilities. They deliver speed to market on new products, detailed attributes to optimize search and rich content elements that help us provide our customers with the best shopping experience possible. Their high level of service and commitment to our business have made us long-time clients.
    Merle McIntosh
    SVP Merchandising and Product Management, Newegg
    QuoteWerks_circle
    In partnering with GfK Etilize for the past 8 years we have been able to help thousands of our users build better quotes. The quality and accessibility of their product catalog has had an invaluable impact on our business.
    Brian A. Laufer
    Vice President, QuoteWorks